结果:找到"专业版3D模型偏移位置不能保存 3D模型不能正常显示,总是比板子比例小很多",相关内容1000条
  • 如何立创pro版本里设计PCB时让他显示1:1
  • 我打算把自己曾经的镍氢充电器改成有芯片的,所以就拆了电路板测量做板子。做完后突然想把板子放到屏幕上看看大小和切割孔位置是否一样,然后发现没有找到1:1显示的,放大和缩小倍数也不能和实际尺寸相一致。求教是不是我哪里没有设置好?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:菜鸟一只 发帖时间:2023-10-27 22:16:00
  • EDA专业版V1.9.20工程库中预览3D显示方格的BUG
  • EDA专业版V1.9.20工程库中预览3D显示方格的BUG具体情况如下:1、画原理图时,放置-->器件,然后选择一个确定是有3D模型的器件,如器件AFC07-S20FCA-00、EG1164、EG2104S等,然后在工程库中选中刚才放置的器件,点击右下角的“预览3D”然后没有显示该器件的3D模型,而是显示方格。2、在PCB里直接放置工程库中以上几个器件,然后点击3D,可以看到确实是有3D模型,而且显示正确。3、使用专业版V1.8.39时没有这个问题,从V1.8.39升级到V1.9.19后发现该问题,后续又升级到V1.9.20版本仍然存在该问题。4、试过卸载后重装,仍然存在该问题。5、w...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA,3D 发帖人:淡泊明志 发帖时间:2022-12-01 21:41:00
  • EDA专业版3D模型导出零件异常
  • RT,3D模型使用了一个HC-SR04,PCB设计过程中3D查看是正常,导出STEP文件后就出现异常了,少了一个头,我尝试更换的打开软件,Solidworks和Fusion360都异常,应该是文件的问题,望工程师帮忙解决,谢谢↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓这个是立创EDA的3D预览显示的,正常的↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓这个是导出后异常的↓↓↓↓↓↓↓↓↓
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 3D 3D EDA 发帖人:EricZhang 发帖时间:2022-08-23 22:55:00
  • 专业版原理图器件默认不显示值,pcb默认显示值
  • 在使用专业版时,原理图添加的电容电阻和器件等默认不显示值,需要手动在属性中打钩。而在pcb中电容电阻却把值显示出来了,需要手动在属性中去掉。请问在哪里设置让他恢复正常。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:andylauren 发帖时间:2022-05-22 13:29:00
  • 3D模型-同一ZIP档(內含OBJ,MTL),在标准版可以創建;在专业版不能
  • 标准版-OK可以建立3D模型File:ZE03withSockets-V3.1.zip专业版-呆等同一ZIP档,在专业版以下窗口底部的progressbar一直在滾动5分钟后,只好ESC退出,退出后再按确定,出现以下信息:按确定,取消退出后再选ZIP档,档名无显示,有以下信息:即使确定,取消退出之后,重再新建3D模型,都沒有显示档名,只好按F5刷新浏览器,则可再重选档案並显示档名.(但仍导入不了)单单导入OBJ档,则沒有问题,只是沒有颜ZE03withSockets-V3.1.zip色而己
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 标准 3D 发帖人:Gregory 发帖时间:2022-01-22 15:30:00
  • [3D预览]希望LCEDA能够导出PCB的3D模型
  • LCEDA的3D预览功能很棒,但是如果能够导出3D模型就更好了,在SolidwoksPCB中,就提供了导出STEP模型的选项,希望LCEDA也能够在3D预览中提供导出常见3D模型格式(例如STEP)的功能。我是一个小作坊业主,经常需要配合PCB设计外壳,所以如果能够将PCB的3D预览导出,那么就可以直接在3D设计软件中使用导出的模型来设计外壳,方便到爆炸。----更新:2019年8月1日17:30内容:修改原文中STOP为STEP,添加额外说明
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 3D 3D预览 3D 发帖人:PretNaN 发帖时间:2019-08-10 13:08:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: